990-6392E-037

建议的上游保护 - Easy UPS 3M Advanced

注: 对于当地要求使用 4 极断路器的情形:如果预计零线由于非线性负载原因可能需要承受强电流,则断路器的额定值必须根据零线预计电流确定。
  3+0 并机扩容 2+0 并机扩容
2+1 并机冗余
1+0 单机
1+1 并机冗余
UPS 额定值 断路器类型 Io Ir Isd 断路器类型 Io Ir Isd 断路器类型 Io Ir Isd
100 kW

NSX630H mic2.3 (C63H32D630)

500

1

1.5-10

NSX400H mic2.3 (C40H32D400)

320

1

1.5-10

NSX160H TM160D (C16H6TM160)

160

160

1250(固定)

150 kW

NSX630H mic2.3 (C63H32D630)

500

1

1.5-10

NSX250H TM250 (C25H3TM250)

250

250

5-10

200 kW

NSX630H mic2.3 (C63H32D630)

630

1

1.5-10

NSX400H MiC.2.3 (C40H32D400)

320

1

1.5-10

250 kW

NSX400H MiC.2.3 (C40H32D400)

400

1

1.5-10

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.