990-6392E-037

带维修旁路面板的 Easy UPS 3-Phase Modular 系统概述

UIB 设备输入断路器
SSIB 静态开关输入断路器
UOB 设备输出开关
IMB 内部维修开关
MBB 维修旁路开关
BB 电池断路器

Easy UPS 3-Phase Modular 并机系统

并机系统 – 单市电(一个内部开关)

并机系统 – 双市电(一个内部开关)

并机系统 – 单市电(四个内部开关)

并机系统 – 双市电(四个内部开关)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.