990-6392E-004

Tilslut signalkablerne til Easy UPS 3M Advanced

BEMÆRK: Signalkablerne skal føres adskilt fra strømkablerne.

Anbefalet signalkabelstørrelse er 0,8 mm2.

  1. Fjern plastikdækslet på enhedsudgangslastadskilleren UOB/systemisoleringslastadskilleren SIB og vedligeholdelsesbypasslastadskilleren MBB/den eksterne vedligeholdesesbypasslastadskiller (Ekst. MBB) for at få adgang til meldekontakterne.

    Meldekontakter i MBB (Ekst. MBB)

  2. Tilslut signalkablerne (medfølger ikke) fra meldekontakten i enhedsudgangslastadskilleren UOB/systemisoleringslastadskilleren SIB til UPS'en.
  3. Tilslut signalkablerne (medfølger ikke) fra meldekontakten i vedligeholdelsesbypasslastadskilleren MBB/den eksterne vedligeholdesesbypasslastadskiller (Ekst. MBB) til UPS'en.
  4. Fastgør signalkablerne til kabelaflastningerne.
  5. Luk den indre dør, og fastgør den med skruerne.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.