990-6392E-004

Symboler, der anvendes i produktet

Dette er symbolet for jording/jord.

Dette er symbolet for beskyttelsesjord/udstyrets jordingsleder.

Dette er symbolet for jævnstrøm. Det kaldes også DC.

Dette er symbolet for vekselstrøm. Det kaldes også AC.

Dette er symbolet for positiv polaritet. Det bruges til at identificere de(n) positive terminal(er) på udstyr, der anvendes med eller genererer jævnstrøm.

Dette er symbolet for negativ polaritet. Det bruges til at identificere de(n) negative terminal(er) på udstyr, der anvendes med eller genererer jævnstrøm.

Dette er batterisymbolet.

Dette er symbolet for den statiske switch. Det bruges til at angive kontakter, der er konstrueret til at tilslutte eller afbryde belastningen til eller fra forsyningen uden bevægelige dele.

Dette er symbolet for AC/DC-konverteren (ensretter). Det bruges til at identificere en AC/DC-konverter (ensretter) og, i tilfælde af plug-in-enheder, til at identificere de relevante stik.

Dette er symbolet for DC/AC-konverteren (vekselretter). Det bruges til at identificere en DC/AC-konverter (vekselretter) og, i tilfælde af plug-in-enheder, til at identificere de relevante stik.

Dette er symbolet for indgang. Det bruges til at identificere en indgangsterminal, når det er nødvendigt at skelne mellem ind- og udgange.

Dette er symbolet for udgang. Det bruges til at identificere en udgangsterminal, når det er nødvendigt at skelne mellem ind- og udgange.

Dette er symbolet for afbryderen. Det bruges til at identificere frakoblingsenheden i form af en kontakt.

Dette er symbolet for kredsløbsafbryderen. Det bruges til at identificere den kredsløbsafbryder, der beskytter udstyret mod kortslutning eller stor strøm fra lasten. Afbryderen åbner kredsløbene, når strømspændingen når den maksimalt tilladte grænse.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.