990-6392E-006

Conformidad

Seguridad IEC 62040-1:2017, edición 2.0, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) – Parte 1: Requisitos de seguridad
IEC 62040-1: 2008-6, 1.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) (UPS) – Parte 1: Requisitos generales y de seguridad para SAI
IEC 62040-1:2013-01, 1.ª edición, enmienda 1
Grado de contaminación 2
Categoría de sobretensión III
Sistema de conexión a tierra TN-S, TN-C, TT o IT
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.