990-6392E-012

Montage au mur

ATTENTION
Risque de blessure ou de dommages de l'équipement
  • Montez le coffret du bypass de maintenance sur un mur ou un rack suffisamment solide et capable de supporter son poids.
  • Utilisez le matériel approprié pour le type de mur/rack.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  1. Retirez les vis et ouvrez la porte intérieure.
  2. Percez des trous au niveau des quatre marques dans le mur et montez les boulons d'ancrage.
  3. Montez le coffret du bypass de maintenance au mur.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.