990-6392E-017

Collegare i cavi di segnale a Easy UPS 3L

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente dai cavi di alimentazione.

Le dimensioni consigliate per i cavi di segnale sono di 0,8 mm2.

  1. Rimuovere la copertura in plastica l'interruttore di uscita unità (UOB) e dell'interruttore bypass di manutenzione per accedere agli interruttori AUX.

    Contatti ausiliari in MBB

    NOTA: UOB contiene un contatto ausiliare e MBB contiene tre contatti ausiliari.
  2. Collegare i cavi di segnale (non forniti) dall'interruttore AUX nell'interruttore di uscita dell'unità UOB all'UPS.
  3. Collegare i cavi di segnale (non in dotazione) dal primo interruttore ausiliario dell'interruttore di bypass di manutenzione MBB agli UPS.
  4. Fissare i cavi di segnale nei serracavi.
  5. Chiudere lo sportello interno e fissarlo con le viti.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.