990-6392E-017

Smantellamento o spostamento del pannello bypass di manutenzione in una nuova posizione

  1. Spegnere completamente l'UPS e seguire le istruzioni del manuale di funzionamento dell'UPS.
  2. Eseguire le procedure LOTO (LockOut/TagOut) degli interruttori nel quadro elettrico in posizione OFF (aperto).
  3. Eseguire il lockout/tagout di tutti gli interruttori delle batterie nel quadro elettrico/nella soluzione per batterie in posizione OFF (aperta).
  4. Verificare che tutti i sezionatori a monte si trovino in posizione OFF (aperto).
    PERICOLO
    Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
    Verificare che tutti i sezionatori a monte si trovino in posizione OFF (aperto).
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  5. Aprire la porta anteriore del pannello bypass di manutenzione.
  6. Eseguire una delle seguenti procedure:
    • Per sistema singolo: eseguire il lockout/tagout MBB e UOB nel pannello bypass di manutenzione in posizione OFF (aperto).
    • Per sistema in parallelo: eseguire il lockout/tagout Ext. MBB e SIB nel pannello bypass di manutenzione in posizione OFF (aperto).
  7. Rimuovere le viti e aprire lo sportello interno del pannello bypass di manutenzione.
  8. Prima di continuare, misurare e verificare l'ASSENZA di tensione su ciascuna sbarra di ingresso/bypass, sbarra di ingresso UPS/bypass UPS, sbarra di uscita UPS e sbarra di carico.
    PERICOLO
    PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
    Prima di continuare, misurare e verificare l'ASSENZA di tensione su ciascuna sbarra di ingresso/bypass, sbarra di ingresso UPS/bypass UPS, sbarra di uscita UPS e sbarra di carico.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

    Sistemi 3:1

    Sistemi 3:3

  9. Scollegare e rimuovere tutti i cavi di alimentazione dal pannello bypass di manutenzione. Per dettagli, vedere Collegare i cavi di alimentazione ai sistemi 3:1 o Collegare i cavi di alimentazione ai sistemi 3:3.
  10. Scollegare e rimuovere tutti i cavi di segnale dal pannello bypass di manutenzione. Per dettagli, vedere Collegamento dei cavi di segnale per Easy UPS 3S o Collegamento dei cavi di segnale per Easy UPS 3M o Collegare i cavi di segnale a Easy UPS 3L o Collegamento dei cavi di segnale a Easy UPS 3-Phase Modular o Collegamento dei cavi di segnale a Easy UPS 3M Advanced.
  11. Rimuovere le quattro viti M10 dalla parete e rimuovere il pannello bypass di manutenzione dalla parete.
    ATTENZIONE
    Carico pesante
    Il pannello bypass di manutenzione è pesante (75 kg). Utilizzare gli strumenti appropriati per sollevarlo in sicurezza.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
  12. Chiudere la porta interna e fissarla con le viti.
  13. Chiudere e bloccare lo sportello anteriore del pannello bypass di manutenzione.
  14. Per il trasporto:
    AVVERTIMENTO
    Pericolo di RIBALTAMENTO
    Per il trasporto del pannello bypass di manutenzione assicurarsi che:
    • il personale che esegue il trasporto abbia le competenze necessarie e abbia ricevuto una formazione adeguata;
    • vengano utilizzati gli strumenti appropriati per sollevare e trasportare in sicurezza il prodotto;
    • il prodotto venga protetto da eventuali danni utilizzando una protezione adeguata (come l'imballaggio o il confezionamento).
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

    Requisiti di trasporto:

    • montare il pannello bypass di manutenzione in posizione orizzontale al centro di un pallet adeguato che abbia le seguenti dimensioni minime: 840 mm x 1220 mm. Il pallet deve essere adatto al peso del pannello bypass di manutenzione (75 kg).

    • Montare il pannello bypass di manutenzione sul pallet con mezzi di fissaggio appropriati in grado di resistere alle vibrazioni e agli urti durante il carico, il trasporto e lo scarico.

    • Il pallet di spedizione originale in combinazione con le staffe di trasporto originali può essere riutilizzato, se in condizioni integre.

    AVVERTIMENTO
    Comportamento inaspettato dell'apparecchiatura
    Non sollevare il pannello bypass di manutenzione con un elevatore a forca/transpallet direttamente sul telaio, perché potrebbe piegare o danneggiare quest'ultimo.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  15. Eseguire una delle seguenti opzioni:
    • disattivare il pannello bypass di manutenzione, OPPURE
    • spostare il pannello bypass di manutenzione in una nuova posizione per installarlo.
  16. Solo per l'installazione del pannello bypass di manutenzione in una nuova posizione: seguire il manuale di installazione per installare il pannello bypass di manutenzione nella nuova posizione. Vedere Procedura di installazione per una panoramica sull'installazione. La reinstallazione e la messa in servizio devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.