990-6392E-017

Protezione a monte consigliata per Easy UPS 3M Advanced

NOTA: Per direttive locali che richiedono sezionatori a 4 poli: se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare della linea del neutro, il sezionatore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.
  Capacità in parallelo 3+0 Capacità in parallelo 2+0
In parallelo ridondante 2+1
Singolo 1+0
In parallelo ridondante 1+1
Valori nominali dell'UPS Tipo di interruttore Io Ir Isd Tipo di interruttore Io Ir Isd Tipo di interruttore Io Ir Isd
100 kW

NSX630H mic2.3 (C63H32D630)

500

1

1,5-10

NSX400H mic2.3 (C40H32D400)

320

1

1,5-10

NSX160H TM160D (C16H6TM160)

160

160

1250 (fisso)

150 kW

NSX630H mic2.3 (C63H32D630)

500

1

1,5-10

NSX250H TM250 (C25H3TM250)

250

250

5-10

200 kW

NSX630H mic2.3 (C63H32D630)

630

1

1,5-10

NSX400H MiC.2.3 (C40H32D400)

320

1

1,5-10

250 kW

NSX400H MiC.2.3 (C40H32D400)

400

1

1,5-10

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.