990-6392E-019

Easy UPS 3S용 신호 선 연결

주의: 전원 케이블에서 신호 선을 분리하여 정렬합니다.

권장 신호 선 크기는 0.8 mm2입니다.

  1. 유지보수 바이패스 스위치 MBB의 플라스틱 커버를 제거하여 AUX 스위치에 액세스합니다.

    MBB의 AUX 스위치

  2. 다음 방법 중 하나를 사용하여 MBB에 있는 3개의 AUX 스위치의 신호 선(미제공)을 UPS에 연결합니다.

    연결 방법 1

    연결 방법 2

  3. 신호 선을 케이블 릴리프에 고정합니다.
  4. 내부 도어를 닫고 나사로 고정합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.