990-6392E-019

유지보수 바이패스 패널을 해체 또는 새 위치로 이동

  1. UPS를 완전히 종료합니다. UPS 사용 설명서의 지침을 따릅니다.
  2. 개폐 장치의 모든 차단기를 OFF(열림) 위치에 두고 잠그거나 태그아웃합니다.
  3. 개폐 장치/배터리 솔루션의 모든 배터리 차단기를 OFF(열림) 위치에 두고 잠그거나 태그아웃합니다.
  4. 모든 상위단 차단기가 OFF(열림) 위치에 있는지 확인합니다.
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    모든 상위단 차단기가 OFF(열림) 위치에 있는지 확인합니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  5. 유지보수 바이패스 패널의 전면 도어를 엽니다.
  6. 다음 절차 중 하나를 수행합니다.
    • 단일 시스템의 경우: 유지보수 바이패스 패널의 MBB 및 UOB를 OFF(열림) 위치에 두고 잠그거나 태그아웃합니다.
    • 병렬 시스템의 경우: 유지보수 바이패스 패널의 Ext. MBB 및 SIB를 OFF(열림) 위치에 두고 잠그거나 태그아웃합니다.
  7. 나사를 제거하고 유지보수 바이패스 패널의 내부 도어를 엽니다.
  8. 계속 진행하기 전에 각각의 입력/바이패스 부스바, UPS 입력/UPS 바이패스 부스바, UPS 출력 부스바 및 부하 부스바의 전압 부재를 측정 및 확인합니다.
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    계속 진행하기 전에 각각의 입력/바이패스 부스바, UPS 입력/UPS 바이패스 부스바, UPS 출력 부스바 및 부하 부스바의 전압 부재를 측정 및 확인하십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

    3:1 시스템

    3:3 시스템

  9. 유지보수 바이패스 패널에서 모든 전원 케이블을 제거합니다. 세부 사항은 3:1 시스템용 전원 케이블 연결 또는 3:3 시스템용 전원 케이블 연결를 참조하십시오.
  10. 유지보수 바이패스 패널에서 모든 신호 선을 제거합니다. 세부 사항은 Easy UPS 3S용 신호 선 연결, Easy UPS 3M용 신호 선 연결, Easy UPS 3L용 신호 선 연결, Easy UPS 3-Phase Modular용 신호 선 연결 또는 Easy UPS 3M Advanced용 신호 선 연결를 참조하십시오.
  11. 벽에서 네 개의 M10 나사를 제거한 다음 유지보수 바이패스 패널을 제거합니다.
    주의
    고중량
    유지보수 바이패스 패널은 무겁습니다(75kg). 적절한 도구를 사용하여 유지보수 바이패스 패널을 안전하게 들어 올리십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  12. 내부 도어를 닫고 나사로 고정합니다.
  13. 유지보수 바이패스 패널의 전면 도어를 닫은 후 잠급니다.
  14. 이동용:
    경고
    전복 위험
    유지보수 바이패스 패널을 이동하려면 다음을 확인하십시오.
    • 이동하는 직원이 필요한 기술을 보유하고 있으며 적절한 훈련을 받았는지
    • 적절한 도구를 사용하여 제품을 안전하게 들어올려 이동하는지
    • 적절한 보호 장치(예: 포장 또는 포장재)를 사용하여 제품을 손상으로부터 보호하는지
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

    운반 요구 사항:

    • 최소 팔레트 치수(840mm x 1220mm)를 사용하여 적절한 팔레트 중앙의 수평 위치에 유지보수 바이패스 패널을 장착합니다. 팔레트는 유지보수 바이패스 패널의 무게(75kg)에 적합해야 합니다.

    • 적재, 이동 및 하역 시 진동과 충격을 견딜 수 있는 적절한 고정 수단을 사용하여 유지보수 바이패스 패널을 팔레트에 장착해야 합니다.

    • 기존 운송 팔레트가 손상되지 않은 경우, 기존 이동 브라켓과 함께 재사용할 수 있습니다.

    경고
    예기치 못한 장비 작동
    유지보수 바이패스 패널이 구부러지거나 손상될 수 있으므로 지게차/팔레트 트럭으로 프레임 위에 있는 유지보수 바이패스 패널을 직접 들어 올리지 마십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
  15. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 유지보수 바이패스 패널을 해체합니다.
    • 유지보수 바이패스 패널을 새 위치로 이동하고 설치합니다.
  16. 새 위치에 유지보수 바이패스 패널을 설치하는 경우에만 해당됩니다. 설치 설명서에 따라 새 위치에 유지보수 바이패스 패널을 설치합니다. 설치 개요는 설치 절차를 참조하십시오. 재설치 및 시작은 자격을 갖춘 기술자만 수행해야 합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.