990-6392E-019

Easy UPS 3M Advanced용 신호 선 연결

주의: 전원 케이블에서 신호 선을 분리하여 정렬합니다.

권장 신호 선 크기는 0.8 mm2입니다.

  1. 장치 출력 스위치 UOB/시스템 격리 차단기 SIB 및 유지보수 바이패스 스위치 MBB/외부 유지보수 바이패스 스위치(외부 MBB)의 플라스틱 커버를 제거하여 AUX 스위치에 액세스합니다.

    MBB의 AUX 스위치(외부 MBB)

  2. 신호 선(미제공)을 장치 출력 스위치 UOB/시스템 격리 차단기 SIB의 AUX 스위치에서 UPS로 연결합니다.
  3. 신호 선(미제공)을 유지보수 바이패스 스위치 MBB/외부 유지보수 바이패스 스위치(외부 MBB)의 AUX 스위치에서 UPS로 연결합니다.
  4. 신호 선을 케이블 릴리프에 고정합니다.
  5. 내부 도어를 닫고 나사로 고정합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.