990-6392E-019

사용 환경

  작동 보관
온도 0°C~40°C -25°C~55°C
상대 습도 5~95% 비응결 10~80% 비응결
보호 등급 IP20
색상 RAL 9003, 밝기 수준 85%
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.