990-6392E-019

벽에 장착

주의
부상 또는 장비 손상 위험
  • 구조적으로 안정적이고 장치의 무게를 지탱할 수 있는 벽 또는 랙에 유지보수 바이패스 패널을 장착하십시오.
  • 벽/랙 유형에 적절한 하드웨어를 사용하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  1. 나사를 제거하고 내부 도어를 엽니다.
  2. 벽에 표시된 4개 위치에 구멍을 뚫고 고정 볼트를 장착합니다.
  3. 유지보수 바이패스 패널을 벽에 장착합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.