990-6392E-023

Koble til signalkablene for Easy UPS 3L

MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene.

Anbefalt signalkabelstørrelse er 0,8 mm2.

  1. Fjern plastdekselet fra enhetsutgangslastbryteren UOB og vedlikeholdsbypasslastbryteren MBB for å få tilgang til meldekontaktene.

    Meldekontakter i MBB

    MERK: UOB inneholder én meldekontakt, og MBB inneholder tre meldekontakter.
  2. Koble signalkablene (medfølger ikke) fra meldekontakten i enhetsutgangslastbryteren UOB til UPSen.
  3. Koble signalkablene (medfølger ikke) fra den første meldekontakten i vedlikeholdsbypasslastbryteren MBB til UPSen.
  4. Fest signalkablene til kabelavlasterne.
  5. Lukk den indre døren, og fest den med skruene.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.