990-6392E-023

Koble til signalkablene for Easy UPS 3S

MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene.

Anbefalt signalkabelstørrelse er 0,8 mm2.

  1. Fjern plastdekselet fra vedlikeholdsbypasslastbryteren MBB for å få tilgang til meldekontaktene.

    Meldekontakter i MBB

  2. Koble signalkablene (medfølger ikke) fra de tre meldekontaktene i MBBen til UPSene ved å bruke en av de tre følgende metodene.

    Tilkoblingsmetode 1

    Tilkoblingsmetode 2

  3. Fest signalkablene til kabelavlasterne.
  4. Lukk den indre døren, og fest den med skruene.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.