990-6392E-023

Avvikle eller flytte panelet for vedlikeholdsbypass til et nytt sted

  1. Slå av UPSen fullstendig – følg instruksjonen i brukerveiledningen for UPSen.
  2. Låsing/merking (LOTO) av alle bryterne i svitsjutstyret i AV-posisjon (åpen).
  3. Låsing/merking (LOTO) av alle batteribryterne i svitsjutstyret/batteriløsningen i AV-posisjon (åpen).
  4. Kontroller at alle oppstrømsbrytere er i AV-posisjonen (åpen).
    FARE
    Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
    Kontroller at alle oppstrømsbrytere er i AV-posisjonen (åpen).
    Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
  5. Åpne frontdøren på panelet for vedlikeholdsbypass.
  6. Utfør en av følgende prosedyrene:
    • For enkelt system: Låsing/merking (LOTO) av MBB og UOB på panelet for vedlikeholdsbypass i AV-posisjon (åpen).
    • For parallellsystem: Låsing/merking (LOTO) av Ext. MBB og SIB på panelet for vedlikeholdsbypass i AV-posisjon (åpen).
  7. Fjern skruene, og åpne den indre døren i panelet for vedlikeholdsbypass.
  8. Mål og bekreft FRAVÆR av spenning på hver inngangs-/bypass-utgangssamleskinne, UPS-inngang/-bypassamleskinne, UPS-utgangsamleskinne og lastsamleskinne før du fortsetter.
    FARE
    FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
    Mål og bekreft FRAVÆR av spenning på hver inngangs-/bypass-utgangssamleskinne, UPS-inngang/-bypassamleskinne, UPS-utgangsamleskinne og lastsamleskinne før du fortsetter.
    Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

    3:1 Systemer

    3:3 Systemer

  9. Koble fra og fjern alle strømkabler fra panelet for vedlikeholdsbypass. Se Kople til strømkablene for 3:1-systemer eller Koble til strømkablene for 3:3-systemer for mer informasjon.
  10. Koble fra og fjern alle signalkabler fra panelet for vedlikeholdsbypass. Se Koble til signalkablene for Easy UPS 3S eller Koble til signalkablene for Easy UPS 3M eller Koble til signalkablene for Easy UPS 3L eller Koble til signalkablene for Easy UPS 3-Phase Modular eller Kople til signalkablene for Easy UPS 3M Advanced for mer informasjon.
  11. Fjern de fire M10-skruene fra veggen, og fjern panelet for vedlikeholdsbypass fra veggen.
    FORSIKTIG
    Tung last
    Panelet for vedlikeholdsbypass er tungt (75 kg). Bruk egnet verktøy til å løfte panelet for vedlikeholdsbypass på en sikker måte.
    Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
  12. Lukk den indre døren, og fest den med skruene.
  13. Lukk og lås frontdøren på panelet for vedlikeholdsbypass.
  14. For transport:
    ADVARSEL
    Fare for VELTING
    Ved transport av panelet for vedlikeholdsbypass, sørg for
    • at personellet som utfører transporten har nødvendig kompetanse og har fått tilstrekkelig opplæring
    • at det brukes egnede verktøy til å løfte og transportere produktet trygt
    • at produktet beskyttes mot skade ved hjelp av egnet beskyttelse (for eksempel innpakning eller emballasje)
    Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.

    Transportbetingelser:

    • Monter panelet for vedlikeholdsbypass i en horisontal posisjon på midten av en egnet pall med minimumsmålene 840 mm x 1220 mm. Pallen må kunne tåle vekten til panelet for vedlikeholdsbypass (75 kg).

    • Monter panelet for vedlikeholdsbypass på pallen med egnede festeanordninger som tåler vibrasjoner og støt under lasting, transport og lossing.

    • Den originale pallen brukt til forsendelse, kombinert med de originale beslagene brukt ved transport, kan gjenbrukes hvis de ikke er skadet.

    ADVARSEL
    Uventet utstyrsatferd
    Ikke løft panelet for vedlikeholdsbypass med gaffeltruck/palltruck rett på rammen, da det kan bøye eller skade panelet for vedlikeholdsbypass.
    Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
  15. Gjør ett av følgende:
    • Avvikle panelet for vedlikeholdsbypass, ELLER
    • Flytt panelet for vedlikeholdsbypass til et nytt sted for å installere det.
  16. Kun for installasjon av panelet for vedlikeholdsbypass på et nytt sted: Følg installasjonsveiledningen for å installere panelet for vedlikeholdsbypass på det nye stedet. Se Installasjonsprosedyre for installasjonsoversikt. Reinstallasjon og oppstart må kun utføres av kvalifisert personell.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.