990-6392E-023

Kople til signalkablene for Easy UPS 3M Advanced

MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene.

Anbefalt signalkabelstørrelse er 0,8 mm2.

  1. Fjern plastdekselet fra enhetsutgangslastbryteren UOB / systemisolasjonslastbryteren SIB og vedlikeholdsbypasslastbryteren MBB / den eksterne vedlikeholdsbypasslastbryteren (Ext. MBB) for å få tilgang til meldekontaktene.

    Meldekontakter i MBB (Ext. MBB)

  2. Kople signalkablene (medfølger ikke) fra meldekontakten i enhetsutgangslastbryteren UOB / systemisolasjonslastbryteren SIB til UPSen.
  3. Kople signalkablene (medfølger ikke) fra meldekontakten i vedlikeholdsbypasslastbryteren MBB / den eksterne vedlikeholdsbypasslastbryteren (Ext. MBB) til UPSen.
  4. Fest signalkablene til kabelavlasterne.
  5. Lukk den indre døren, og fest den med skruene.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.