990-6392E-023

Miljø

  Drift Oppbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C -25 °C til 55 °C
Relativ fuktighet 5–95 % ikke-kondenserende 10–80 % ikke-kondenserende
Beskyttelsesklasse IP20
Farge RAL 9003, glansnivå 85 %
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.