990-6392E-025

Podłączanie przewodów sygnałowych dla zasilacza Easy UPS 3-Phase Modular

UWAGA: Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających.

Zalecany przekrój przewodu sygnałowego to 0,8 mm2.

  1. Zdejmij plastikową osłonę wyłącznika wyjściowego jednostki UOB / wyłącznika izolacji systemu SIB i przełącznika obejścia serwisowego MBB / zewnętrznego przełącznika obejścia serwisowego (zewn. MBB), aby uzyskać dostęp do przełączników AUX.

    Przełączniki AUX w wyłączniku MBB (zewn. MBB)

  2. Podłącz przewody sygnałowe (niedostarczone w zestawie) z przełącznika AUX w wyłączniku wyjściowym jednostki UOB / wyłączniku izolacji systemu SIB do zasilacza UPS.
  3. Podłącz przewody sygnałowe (niedostarczone w zestawie) z przełącznika AUX w wyłączniku obejścia serwisowego MBB / zewnętrznym wyłączniku obejścia serwisowego (zewn. MBB) do zasilacza UPS.
  4. Przymocuj przewody sygnałowe do wsporników kabli.
  5. Zamknij wewnętrzne drzwi i przymocuj je za pomocą śrub.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.