990-6392E-025

Podłączanie przewodów sygnałowych dla zasilacza Easy UPS 3M

UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających.

Zalecany rozmiar kabla sygnałowego to 0,8 mm2.

  1. Zdejmij plastikową osłonę przełącznika obejścia serwisowego MBB, aby uzyskać dostęp do przełączników AUX.

    Przełączniki AUX w wyłączniku MBB

  2. Podłącz kable sygnałowe (niedostarczone w zestawie) z trzech przełączników AUX w wyłączniku MBB do zasilacza UPS.
  3. Przymocuj kable sygnałowe do wsporników kabli.
  4. Zamknij wewnętrzne drzwi i przymocuj je za pomocą śrub.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.