990-6392E-025

Zalecana ochrona od strony sieci dla zasilacza Easy UPS 3-Phase Modular

UWAGA: W przypadku lokalnych nakazów wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli przewód neutralny ma przewodzić prąd o wysokim natężeniu, ze względu na obciążenie nieliniowe wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.
  3+0 połączenie równoległe dla pojemności 2+0 połączenie równoległe dla pojemności
2+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości
1+0 pojedynczy
1+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości
Moc zasilacza UPS Typ wyłącznika Io Ir Isd Typ wyłącznika Io Ir Isd Typ wyłącznika Io Ir Isd
50 kW

NSX250H TM250D (C25H3TM250)

–

250

5-10

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

–

160

1250 (stałe)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

–

80

640 (stałe)

100 kW

NSX630H mic2.3 (C63H32D630)

500

1

1,5-10

NSX400H mic2.3 (C40H32D400)

320

1

1,5-10

NSX160H TM160D (C16H6TM160)

160

160

1250 (stałe)

150 kW – – – –

NSX630H mic2.3 (C63H32D630)

500

1

1,5-10

NSX250H TM250 (C25H3TM250)

250

250

5-10

200 kW – – – –

NSX630H mic2.3 (C63H32D630)

630

1

1,5-10

NSX400H MiC.2.3 (C40H32D400)

320

1

1,5-10

250 kW – – – – – – – –

NSX400H MiC.2.3 (C40H32D400)

400

1

1,5-10

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.