990-5995B-024

Visão geral do sistema paralelo redundante 1+1 com banco de baterias comum

NOTA: Bancos de baterias comuns não são suportados em sistemas com baterias internas.
MIB Disjuntor de entrada de rede elétrica
BIB Disjuntor de entrada de bypass
UIB Disjuntor de entrada de unidade
SSIB Disjuntor de entrada da chave estática
UOB Disjuntor de saída de unidade
Ext. UOB Disjuntor de saída de unidade externo
MBB Disjuntor de bypass de manutenção
Ext. MBB Disjuntor de bypass de manutenção externo
BB1 Disjuntor da bateria 1
BB2 Disjuntor da bateria 2
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.