990-91079J-037

从并机系统中隔离单机 UPS

执行本操作可关闭并机系统中某个正在运行的 UPS。

注: 在开始本操作前,请确保剩余的 UPS 设备可以为负载供电。
  1. 在显示屏上,选择 ,然后选择“确认”以断开 UPS 电源。
  2. 将 UPS 的电池断路器 (BB) 拨到 OFF(断开)位置。
  3. 在显示屏上,选择电池符号,然后选择电池继电器控制 ON/OFF,以断开电池继电器连接,并确认关闭电池继电器。确认继电器状态为关闭。
  4. 如果连接了外部电池,则断开外部电池断路器。
  5. 将 UPS 的市电输入断路器 (MIB) 拨到 OFF(断开)位置。
  6. 将 UPS 的旁路输入断路器 (BIB) 拨到 OFF(断开)位置。
  7. 将 UPS 的外部设备输出断路器(外部 UOB)拨到 OFF(断开)位置。
  8. 对于带内部电池的 UPS,从 UPS 正面断开所有电池连接。
    危险
    小心触电、爆炸或电弧
    • 显示屏关闭后,请至少等 5 分钟再拆下 UPS 的盖板,等待电容完全放电。
    • 每次操作 UPS 前,请先测量所有端子上是否存在危险电压。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.