990-91079J-037

执行电池自检测试

电池自检测试旨在确认电池连接及检查电池容量。

前提条件:

  • 旁路电源必须在规格范围内。

  • 电池电量必须在 25% 以上。

  • 电池电压必须高于 95% 的浮充电压。

在电池自检测试过程中,系统会切换到电池模式约 30 秒时间,然后返回正常模式。

  1. 在显示屏上,选择,然后选择电池自检测试
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.