990-91079J-037

启动检查清单 – 仅适用于含内部电池的单机 UPS

危险
小心触电、爆炸或电弧
并机系统和可带外部电池的 UPS 必须由施耐德电气启动。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  • 我确认 UPS 已按照安装手册中的要求安装到位,并预留了推荐的间距。

  • 我确认相关环境条件(包括温度、湿度和通风)符合安装手册中的要求。

  • 我确认输入电压和频率符合安装手册中的容差要求。

  • 我确认上游保护措施符合安装手册中的建议,且电源线已正确连接。

  • 我确认所有电池已按照安装手册中的要求安装到位。

  • 我确认已遵守使用向导进行 UPS 首次启动 – 仅适用于含内部电池的单机 UPS

  • 我确认已按照本手册中的要求完成所有设置(包括电池设置和寿命周期监控)。

  • 我已成功完成所有功能测试(正常模式、电池模式和静态旁路模式)。

  • 我已成功输入了施耐德电气提供的 UPS 密码。

  • 我确认已完成所有安装,且 UPS 已按正常模式运行并向负载供电。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.