990-91079J-037

启动 UPS 并将其添加到运行的并机系统中

执行本操作启动 UPS 并将其添加到正在运行的并机系统。

重要: 要将 UPS 添加到并行系统,必须先由施耐德电气对并机系统进行配置。

  1. 在新添加的 UPS 上,请确认:
    • 设备输入断路器 UIB、静态开关输入断路器 SSIB、设备输出断路器 UOB 等全部 UPS 断路器和外部设备输出断路器(外部 UOB)均处于 ON(闭合)位置

    • 电池断路器 (BB) 处于 OFF(断开)位置

  2. 将 UPS 的外部设备输出断路器(外部 UOB)拨到 ON(闭合)位置。
  3. 将 UPS 的市电输入断路器 (MIB) 和旁路输入断路器 (BIB) 拨到 ON(闭合)位置。

    显示屏将亮起并显示主屏幕。

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

  4. 整流器 LED 绿灯常亮时,UPS 将切换至静态旁路模式。

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

  5. 逆变器 LED 绿灯常亮时,UPS 将自动从静态旁路模式切换至正常模式并加入运行的并机系统中。

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

  6. 将 UPS 的电池断路器 (BB) 拨到 ON(闭合)位置。

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

  7. 验证并机 UPS 设备之间是否正确分担负载。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.