990-91079J-037

状态和警报消息

本部分列出了显示屏的状态和警报消息。显示屏消息按字母顺序排列,显示屏警报消息后面还列出了建议的纠正措施,以帮助您排除故障。

显示文字 说明 纠正措施
电池均充 电池充电电压为配置的均充电压。  
电池已连接 电池已连接。  
电池放电 负载所消耗的功率超过了 UPS 从输入获取的功率,从而导致 UPS 消耗电池的功率。 减少负载。请联系施耐德电气。
电池已断开连接 电池未连接。 连接电池。
电池维护期到 电池使用寿命已到期。 更换电池。
电池放电终止 电池电量低于最低可接受值。 给电池充电。
电池浮充 电池充电电压为配置的浮充电电压。  
电池历史数据清除 清除电池历史数据。  
电池维护测试失败 电池维护测试未通过。  
电池维护测试 开始进行电池维护测试。  
电池维护成功 电池维护测试成功完成。  
电池过温 电池温度过高。 检查电池温度。
电池自检测试 开始进行电池自检测试。  
电池自检测试失败 电池自检测试未通过。  
电池自检成功 电池自检测试成功完成。  
电池电压低 电池电压低。 检查电池。
电池接线不正确 电池接线不正确。 检查电池接线。请联系施耐德电气。
电池/充电器故障 电池或充电器故障。 检查电池。检查充电器。请联系施耐德电气。
旁路频率超限 旁路频率超过限值。 检查旁路电源的状态。请联系施耐德电气。
旁路风扇故障 UPS 的一个或多个风扇发生故障。 检查风扇。
旁路风扇时间清除 重置风扇的使用寿命计时器。  
旁路超限 旁路电压超限。 检查旁路电源的状态。请联系施耐德电气。
旁路过载 负载所消耗的功率超过了旁路电源可供给的功率。 减少负载。请联系施耐德电气。
旁路过载超时 UPS 无法再维持旁路过载的状况。 减少负载。请联系施耐德电气。
旁路相序接反 旁路上的相序不正确。 检查旁路电源的状态。请联系施耐德电气。
旁路故障 旁路电源不可用。 检查旁路电源的状态。请联系施耐德电气。
电容维护期到 电容使用寿命已到期。 更换电容。
电容运行时间清除 电容使用寿命计时器已重置。  
清除历史记录 清除历史记录。  
直流总线过压 直流总线过压。  
过滤网已过期 过滤网使用寿命已到期。 更换过滤网更换过滤网
EPO 紧急停机 (EPO) 功能启用。 停用紧急停机 (EPO) 功能。
风扇维护期到 风扇使用寿命已到期。 更换风扇。
风扇故障 UPS 的一个或多个风扇发生故障。 检查风扇。请联系施耐德电气。
风扇运行时间清除 风扇使用寿命计时器已重置。  
软件版本不兼容 检测到固件与系统其余固件不兼容。 执行固件更新。
发电机输入 发电机正为 UPS 供电。  
逆变供电禁止 禁止切换到逆变器运行模式。  
进风口温度高 进风口温度过高。 检查进风口的状态。降低室内温度。
进风口/出风口温度 进风口和出风口温度。  
输入不均流 输入电流不均衡。 检查输入电源的状态。请联系施耐德电气。
输入 N 线断开 输入零线不可用。 检查输入零线的状态。请联系施耐德电气。
输入超限 输入电压超限。 检查输入电源的状态。请联系施耐德电气。
输入过流超时 UPS 无法再维持输入限流的状况。 检查输入电源的状态。请联系施耐德电气。
输入 SCR 风扇故障 输入 SCR 风扇故障。 检查输入 SCR 风扇的状态。请联系施耐德电气。
输入 SCR 过温 输入 SCR 的温度过高。 检查输入 SCR 风扇的状态。请联系施耐德电气。
逆变器温度过高 逆变器的温度过高。 检查逆变器的状态。请联系施耐德电气。
逆变器 IGBT 故障 逆变器 IGBT 故障。 检查逆变器 IGBT 的状态。请联系施耐德电气。
逆变器故障 逆变器故障。 检查逆变器的状态。请联系施耐德电气。
逆变器过载超时 UPS 无法再维持逆变过载的状况。 检查逆变器的状态。请联系施耐德电气。
逆变驱动信号封锁 逆变器正在关机。  
逆变数据 CAN 故障 逆变数据 CAN 故障。  
逆变器固件升级 逆变器固件已完成升级。  
逆变信号 CAN 故障 逆变信号 CAN 故障。  
旁路供电 UPS 处于静态旁路模式,负载由旁路电源供电。  
负载已断开连接 负载已断开连接或设备输出断路器 (UOB) 断开。 检查负载。闭合设备输出断路器 UOB。
逆变器供电 UPS 处于逆变器运行模式,负载由 UPS 供电。  
EOD 系统禁止 因电池放电终止,UPS 正在关机。 给电池充电,然后重启 UPS。如果配置了自动重启模式,当市电恢复时,UPS 会自动开始重启。
切换到逆变 手动切换到逆变器运行模式。  
手动关机 手动关机。  
MBB 闭合 维修旁路断路器 (MBB) 已闭合,使用旁路未受保护的电源为负载供电。  
MBB 断开 维修旁路断路器断开。  
模块 ID 重复 模块 ID 存在重复项。模块 ID 必须唯一。 检查模块 ID。
进风口温度探头故障 进风口温度传感器不存在。 检查进风口温度传感器的状态。
输入 SCR 温度探头故障 输入温度传感器不存在。 检查输入温度传感器的状态。
出风口温度探头故障 出风口温度传感器不存在。 检查出风口温度传感器的状态。
额定功率超限 额定功率与 UPS 硬件不匹配。 检查输入电源的状态。请联系施耐德电气。
出风温度故障 出风口的温度过高。 检查出风口的状态。请联系施耐德电气。
输出短路 输出上存在短路。 检查输出的状态。请联系施耐德电气。
输出过载 负载所消耗的功率超过了 UPS 系统可供给的功率。 减少负载。请联系施耐德电气。
并机线连接故障 并机线连接故障。 检查并机线缆的状态。请联系施耐德电气。
均流故障 UPS 设备均流故障。 请检查 UPS 设备的负载分担情况。重新为 UPS 设备分配负载。请联系施耐德电气。
PWM 同步故障 PWM 同步故障。 检查 PWM 同步的状态。请联系施耐德电气。
整流器固件升级 整流器固件已完成升级。  
整流软启动故障 整流软启动故障。 检查整流器的状态。请联系施耐德电气。
整流器过温 整流器的温度过高。 检查整流器的状态。请联系施耐德电气。
整流器故障 整流器发生故障。 检查整流器的状态。请联系施耐德电气。
继电器已断开 继电器已断开。 检查继电器的状态。请联系施耐德电气。
继电器短路 继电器已短路。 检查继电器的状态。请联系施耐德电气。
室内温度过高 室内温度过高。 降低室内温度。
保存设置 设置已更改。  
锁定关机 UPS 关机。  
信号线断开 信号线已断开。 检查信号线。
同步信号故障 同步信号故障。UPS 无法同步。 检查同步信号。请联系施耐德电气。
系统过载 负载所消耗的功率超过了 UPS 系统可供给的功率。 减少负载。请联系施耐德电气。
系统设置不正确 系统参数配置不正确。 检查系统参数配置。请联系施耐德电气。
建议进行技术检查 建议进行技术检查。 请联系施耐德电气。
切换到旁路 将 UPS 切换到静态旁路模式。  
切换到逆变 将 UPS 切换到逆变器运行模式。  
切换次数限制 在给定时间段内切换运行模式次数过多。 请联系施耐德电气。
即将到质保期 即将到质保期。 请联系施耐德电气。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.