990-91079J-037

并机系统从维修旁路模式转换到正常模式

  1. 检查确认:
    • 设备输入断路器 UIB、静态开关输入断路器 SSIB、设备输出断路器 UOB 等全部 UPS 断路器和外部设备输出断路器(外部 UOB)均处于 ON(闭合)位置

    • 电池断路器 (BB) 处于 OFF(断开)位置

  2. 重新连接所有 UPS 的内部电池,并将模块电池柜(如有)中的所有电池断路器 (BB) 设置为 ON(闭合)位置。
  3. 将系统隔离断路器 (SIB) 拨到 ON(闭合)位置。
  4. 将所有 UPS 的旁路输入断路器 (BIB) 拨到 ON(闭合)位置。

    等待约 2030 秒时间,直到旁路和输出 LED 指示灯变绿。

  5. 将外部维修旁路断路器(外部 MBB)拨到 OFF(断开)位置。
    注: 如果并机系统存在与维护 CB 信号的干接点,请在所有 UPS 显示屏上,选择,然后选择功能 > 清除警报
  6. 将所有 UPS 的市电输入断路器 (MIB) 拨到 ON(闭合)位置。

    整流器将启动。UPS 自检后,电池继电器将自动闭合。

  7. 如果系统中有外部电池,则闭合外部电池断路器。
  8. 整流器 LED 绿灯常亮时,逆变器与旁路同步。
  9. 逆变器 LED 绿灯常亮时,并机系统将自动从静态旁路模式切换至正常模式。
  10. 将所有 UPS 的电池断路器 (BB) 拨到 ON(闭合)位置。

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

并机系统现在处于正常模式。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.