990-91079J-037

将单机 UPS 从静态旁路模式切换至正常模式

注: UPS 通常会自动从静态旁路模式切换至正常模式。当旁路频率高于规定范围时,采用本步骤操作即可手动切换至正常模式。
  1. 在显示屏上,选择,然后选择 手动退出旁路

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.