990-91079J-037

将单机 UPS 从正常模式切换至静态旁路模式

Note
在切换至静态旁路模式前,请先检查旁路电源是否正常工作。
  1. 在显示屏上,选择,然后选择功能 > 手动转旁路/退出

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.