990-91079J-017

Avviamento iniziale del sistema UPS tramite la procedura guidata – Applicabile solo a UPS singoli con batterie interne

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
I sistemi in parallelo e l'UPS per batterie esterne devono essere avviati solo da Schneider Electric.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Prima di avviare l'UPS verificare che:

  • La temperatura della stanza sia compresa tra 0 °C e 40 °C

  • l'UPS sia stato installato in base alle dimensioni dello spazio di manovra specificate.

  1. Portare l'interruttore di ingresso unità (UIB) in posizione di accensione (chiuso).
    Il display si accende.
  2. Scegliere di registrare l'UPS o selezionare Salta per continuare. Consultare Registrazione dell'Easy UPS 3S per ulteriori informazioni.
  3. Quando viene visualizzata la richiesta di modificare lingua, eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Selezionare Sì e scegliere la lingua preferita usando i tasti di navigazione. Per confermare, selezionare di nuovo Sì.
    • Per mantenere la selezione corrente, selezionare No.
  4. Quando viene visualizzata la richiesta di modificare tensione, eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Selezionare Sì e scegliere la tensione preferita usando i tasti di navigazione. Per confermare, selezionare di nuovo Sì.
    • Per mantenere la selezione corrente, selezionare No.
  5. Quando viene visualizzata la richiesta di modificare freq., eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Selezionare Sì e scegliere la frequenza in uscita preferita usando i tasti di navigazione. Per confermare, selezionare di nuovo Sì.
    • Per mantenere la selezione corrente, selezionare No.
  6. Quando viene visualizzata la richiesta di modificare modalità, eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Selezionare Sì e Modalità normale, Modalità parallela o Modalità convertitore di freq. mediante i tasti di navigazione. Per confermare, selezionare di nuovo Sì.
    • Per mantenere la selezione corrente, selezionare No.
  7. Quando viene visualizzato il messaggio Modifica impost batt, procedere come indicato di seguito:
    1. Inser password: inserire la password 2334.
    2. Num batt: Per le aree geografiche IEC che utilizzano una tensione di 208 V: Verificare che il numero di blocchi batteria sia 20. Per le aree geografiche IEC che utilizzano una tensione di 400 V: Verificare che il numero di blocchi batteria sia 40.
    3. Cap batt (AH): Impostare la capacità della batteria in base alla configurazione della batteria.
    4. Carica batt %: Impostare la percentuale di carica della batteria (tra l'1% e il 15%).
    5. Selezionare Sì per salvare le impostazioni della batteria.
  8. Quando viene visualizzata la richiesta di salvare nuove impostaz., selezionare Sì.
  9. Quando viene visualizzata la richiesta di disattivare proc. guidata, eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Selezionare Sì per disattivare la procedura guidata e accedere alla schermata predefinita.
      NOTA: Schneider Electric consiglia di disattivare la procedura guidata per consentire l'avvio automatico.
    • Selezionare No per accedere alla schermata predefinita senza disattivare la procedura guidata.
Per sistemi con batterie interne, accedere a Impostazioni delle batterie.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.