990-91079J-017

Avvio di un singolo UPS in modalità normale

NOTA: All'avvio dell'UPS, verranno utilizzate le impostazioni memorizzate.
NOTA: È possibile accedere al registro durante l'avvio.
  1. Verificare che tutti i sezionatori si trovino in posizione di spegnimento (aperto).
  2. Portare l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) in posizione di accensione (chiuso).

    Il display si accende e viene visualizzata la schermata principale.

  3. Portare l'interruttore di uscita unità (UOB) in posizione di accensione (chiuso).

    Attendere circa 20/30 secondi fino a quando i LED di uscita e di bypass non diventano verdi. L'UPS si avvia in modalità bypass statico.

  4. Portare l'interruttore di ingresso unità (UIB) in posizione di accensione (chiuso).

    Il raddrizzatore esegue la rampa d'avvio e i LED sull'interfaccia utente sono visualizzati come di seguito:

  5. Quando il LED del raddrizzatore diventa di colore verde fisso, l'inverter esegue la sincronizzazione con il bypass.

    I LED sull'interfaccia utente sono visualizzati come mostrato di seguito:

  6. Attendere circa un minuto, finché il LED dell'inverter non diventa di colore verde fisso e l'UPS non passa automaticamente dalla modalità bypass statico a quella normale.

    I LED sull'interfaccia utente sono visualizzati come mostrato di seguito:

  7. Portare l'interruttore delle batterie (BB) in posizione di accensione (chiuso).

    I LED sull'interfaccia utente sono visualizzati come mostrato di seguito:

    L'UPS è ora in modalità normale.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.