990-91079G-024

Visão geral do sistema paralelo redundante 1+1 com banco de baterias comum

MIB Disjuntor/interruptor de entrada da rede elétrica
BIB Disjuntor/interruptor de entrada de bypass
UIB Disjuntor/interruptor de entrada da unidade
SSIB Disjuntor/interruptor de entrada da chave estática
UOB Disjuntor/interruptor de saída da unidade
Ext. UOB Disjuntor/interruptor externo de saída da unidade
MBB Disjuntor/interruptor de bypass de manutenção
Ext. MBB Disjuntor/interruptor externo de bypass de manutenção
BB1 Disjuntor/interruptor da bateria 1
BB2 Disjuntor/interruptor da bateria 2
NOTA: Consulte Apêndice: Detalhes do interruptor/disjuntor para saber o tipo de dispositivo de desconexão.
NOTA: No nobreak com baterias internas, as baterias devem ser removidas e o disjuntor da bateria (BB) externo deve estar trancado na posição aberta (OFF).
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.