990-91079G-024

Realize um Teste de manutenção de bateria

AVISO
risco de dano ao equipamento
Não execute um teste de manutenção da bateria sem a carga conectada.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

Pré-requisito:

  • O fornecimento de bypass deve estar dentro das especificações.

  • A capacidade da bateria deve estar acima de 25%.

O teste de manutenção da bateria é usado para testar a condição das baterias.

Durante o teste de manutenção da bateria, o sistema é transferido para o modo de bateria e descarrega as baterias até atingir o alarme de baixa tensão da bateria.

  1. No visor, selecione e, em seguida, selecione Teste manut.
    NOTA: Caso deseje interromper manualmente o teste da bateria, selecione Parar teste.

    Se o teste de manutenção da bateria for bem-sucedido, Manutenção bateria OK será registrado no log. Se o teste de manutenção da bateria não for bem-sucedido, Manutenção bateria incomp será registrado no log.

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.