990-91079G-024

Lista de verificação para a inicialização – Aplicável somente a nobreaks singelos com baterias internas

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Os sistemas paralelos e os nobreaks para baterias externas devem ser inicializados apenas pela Schneider Electric.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  • O nobreak foi colocado de acordo com o manual de instalação e os espaços livres recomendados foram respeitados.

  • Comprovei que as condições ambientais, incluindo temperatura, umidade e fluxo de ar, indicadas no manual de instalação foram respeitadas.

  • Comprovei que a tensão e a frequência de entrada estão dentro das tolerâncias especificadas no manual de instalação.

  • Comprovei que a proteção upstream está de acordo com as recomendações do manual de instalação e que os cabos de energia foram conectados corretamente.

  • Instalei as baterias conforme o especificado no manual de instalação.

  • Segui a Primeira inicialização do nobreak usando o assistente – Aplicável somente a nobreaks singelos com baterias internas.

  • Fiz todas as configurações (incluindo as configurações da bateria e o monitoramento do ciclo de vida) descritas neste manual.

  • Realizei todos os testes funcionais com sucesso (modo normal, modo de bateria e modo de bypass estático).

  • Introduzi com sucesso o código de acesso do nobreak fornecido pela Schneider Electric.

  • Confirmo que a instalação foi concluída e que o nobreak está em execução no modo normal e está alimentado a carga.

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.