990-91079G-024

Primeira inicialização do nobreak usando o assistente – Aplicável somente a nobreaks singelos com baterias internas

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Os sistemas paralelos e os nobreaks para baterias externas devem ser inicializados apenas pela Schneider Electric.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

Antes da inicialização do nobreak, confirme que:

  • A temperatura da sala está entre 0 °C e 40 °C

  • O nobreak foi instalado de acordo com as dimensões de espaço livre especificadas:

  1. Coloque o disjuntor de entrada da unidade (UIB) na posição ON (fechada).
    O visor acende.
  2. Selecione registrar o nobreak ou selecione Skip (Ignorar) para continuar. Consulte Registrar seu Easy UPS 3S para obter mais informações.
  3. Quando a mensagem Mudar idioma for exibida, faça o seguinte:
    • Selecione Sim e selecione o idioma da sua preferência usando as teclas de navegação. Selecione Sim novamente para confirmar.
    • Selecione Não para manter a seleção atual.
  4. Quando a mensagem Mudar tensão for exibida, faça o seguinte:
    • Selecione Sim e selecione a tensão da sua preferência usando as teclas de navegação. Selecione Sim novamente para confirmar.
    • Selecione Não para manter a seleção atual.
  5. Quando a mensagem Mudar freq. for exibida, faça o seguinte:
    • Selecione Sim e selecione a frequência de saída da sua preferência usando as teclas de navegação. Selecione Sim novamente para confirmar.
    • Selecione Não para manter a seleção atual.
  6. Quando a mensagem Mudar modo for exibida, faça o seguinte:
    • Selecione Sim e selecione Modo normal, Modo paralelo ou Modo conversor de frequência usando as teclas de navegação. Selecione Sim novamente para confirmar.
    • Selecione Não para manter a seleção atual.
  7. Quando a solicitação Alterar Config Bat for exibida, execute as seguintes etapas:
    1. Digitar senha: Digite a senha 2334.
    2. Núm Bateria: Verifique se o número de blocos de bateria é 20.
    3. Cap bat (AH): Defina a capacidade da bateria de acordo com a configuração da bateria.
    4. Carga bat %: Defina a porcentagem de carga da bateria (entre 1% e 15%).
    5. Selecione Sim para salvar as configurações da bateria.
  8. Quando a mensagem Guardar novas definiç. for exibida, selecione Sim.
  9. Quando a mensagem Desativar assistente for exibida, faça o seguinte:
    • Selecione Sim para desativar o assistente e vá para a tela padrão.
      NOTA: A Schneider Electric recomenda desativar o assistente para permitir o início automático.
    • Selecione Não para ir para a tela padrão sem desativar o assistente.
Nos sistemas com baterias internas, vá para Definir as configurações da bateria.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.