990-91079G-024

Inicializar e adicionar um nobreak a um sistema paralelo em operação

Use este procedimento para inicializar um nobreak e adicioná-lo a um sistema paralelo em operação.

IMPORTANTE: Antes de um nobreak poder ser adicionado a um sistema paralelo, o sistema paralelo deve ser configurado pela Schneider Electric.

  1. No novo nobreak, verifique se:
    • todos os disjuntores de nobreak (Disjuntor de entrada da unidade UIB, Disjuntor de entrada da chave estática SSIB e Disjuntor de saída de unidade UOB) e o Disjuntor de saída de unidade externo Ext. UOB estão na posição ON (fechada)

    • os disjuntores da bateria BB estão na posição OFF (aberta)

  2. Coloque o disjuntor de saída de unidade externo (UOB) do nobreak na posição ON (fechada).
  3. Coloque o disjuntor de entrada de rede elétrica MIB e o disjuntor de entrada de bypass BIB do nobreak na posição ON (fechada).

    O visor é ligado e a tela inicial é exibida.

    Os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

  4. Quando o LED do retificador fica verde estável, o nobreak transfere para o modo de bypass estático

    Os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

  5. Quando o LED do inversor fica verde estável, o UPS se transfere automaticamente do bypass estático para o modo normal e se junta ao sistema paralelo em execução.

    Os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

  6. Coloque o(s) disjuntor(es) de bateria BB do nobreak na posição ON (fechada).

    Os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

  7. Verifique o compartilhamento de carga correto entre as unidades de nobreak paralelo.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.