990-91079G-024

Transfira um sistema paralelo do modo de bypass de manutenção para o modo normal

  1. Verifique se:
    • todos os disjuntores de nobreak (Disjuntor de entrada da unidade UIB, Disjuntor de entrada da chave estática SSIB e Disjuntor de saída de unidade UOB) e o Disjuntor de saída de unidade externo Ext. UOB estão na posição ON (fechada)

    • os disjuntores da bateria BB estão na posição OFF (aberta)

  2. Reconecte as baterias internas de todos os nobreaks e coloque todos os disjuntores de bateria BB nos gabinetes de baterias modulares (se houver) na posição LIGADA (fechada).
  3. Coloque o disjuntor de isolamento do sistema (SIB) na posição ON (fechada).
  4. Coloque os disjuntores de entrada de bypass BIB de todos os nobreaks na posição ON (fechada).

    Aguarde cerca de 2030 segundos até que os LEDs de bypass e de saída fiquem verdes.

  5. Coloque o disjuntor de bypass de manutenção externo (Ext. MBB) na posição OFF (aberta).
    NOTA: Se o sistema paralelo tiver contatos secos com o sinal Maint CB, selecione e, em seguida, selecione Função > Limpar alarme em todos os visores de nobreak.
  6. Coloque os disjuntores de entrada de rede elétrica (MIB) de todos os nobreaks para a posição ON (fechada).

    O retificador entra em operação. Após o autoteste do nobreak, o relé da bateria fecha automaticamente.

  7. Feche o disjuntor da bateria externa se as baterias externas fizerem parte do sistema.
  8. Quando o LED do retificador fica verde estável, o inversor é sincronizado com o bypass.
  9. Quando o LED do inversor fica verde estável, o sistema paralelo se transfere automaticamente do bypass estático para o modo normal.
  10. Coloque os disjuntores da bateria BB de todos os nobreaks na posição ON (fechada).

    Os LEDs das interfaces de usuário mostram o seguinte:

Agora, o sistema paralelo está no modo normal.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.