0000509775_02_fr

Informations supplémentaires concernant le positionnement des modules EcoStruxure Battery Management System avec capteurs de température externes

Pour les modules EcoStruxure Battery Management System avec capteurs de température externes : Assurez-vous que le capteur de température est placé à la même position sur chaque batterie.

NOTE: La longueur du câble du capteur de température est de 23 cm (9 po.) ou de 90 cm (35 po.).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.