0000509775_02_fr

Définir l’adresse initiale du module

NOTE: Avant de commencer, déterminez la plage d’adresses à utiliser. Le nombre d’adresses dans la plage doit être égal au nombre de modules. Par exemple, l’adresse de début 1 et l’adresse de fin 35 permettent de programmer 35 modules dans la plage d’adresses 1 à 35. Autre exemple : l’adresse de début 76 et l’adresse de fin 89 donnent 14 modules dans la plage d’adresses 76 à 89.

Dans la page du programmateur :

  1. Dans la section Plage, dans le champ Start, entrez l’adresse de début de la plage.
  2. Dans le champ End, saisissez l’adresse de fin de la plage.
  3. Cliquez sur Démarrer pour commencer. Le voyant rouge clignote sur tous les modules connectés, ce qui indique qu’ils sont prêts à recevoir les adresses attribuées.
  4. Appuyez sur le bouton avec le stylet spécial pour attribuer une adresse au module. Le voyant clignote en vert une fois l'adresse attribuée.
  5. Répétez l'étape 4 pour chaque module. Une barre de progression s’affiche dans la page du programmateur.

Une fois que tous les modules ont reçu une adresse, le statut de la barre de progression devient succeeded (réussite).

La programmation d’adresses peut être arrêtée manuellement, par exemple si la plage spécifiée est plus large que le nombre de modules. Pour arrêter la programmation d’adresses, cliquez sur Stop dans la page du programmateur.

NOTE: Une fois la programmation des adresses terminée ou arrêtée, les voyants de statut sont allumés fixement en vert ou clignotants en vert.
Si les voyants de statut ne sont pas allumés ou clignotants en vert, le processus d’enregistrement n’a pas été finalisé et les adresses du module doivent être réinitialisées. Pour réinitialiser l’adresse de tous les modules à la valeur par défaut, cochez la case de réinitialisation et cliquez sur Démarrer. Attendez la fin du processus de réinitialisation avant de recommencer l’enregistrement des adresses.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.