0000509775_02_fr

Seuils d’alarme

ATTENTION
Paramètres d’alarme incorrects
Ne modifiez pas les seuils d’alarme ou d’avertissement à moins que la configuration de batterie ne change. Les seuils d’alarme sont définis lors de la conception et de la configuration spécifiques de chaque batterie.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Pour modifier les valeurs de seuil d’alarme :

  1. Sélectionnez Appareils > BACS > Seuils d’alarme dans le menu latéral.

  2. Vous pouvez alors modifier les différents seuils d’alarme et autres paramètres pour chaque type d’alarme ou d’avertissement :

    • Impédance

    • Tension

      NOTE: Il est possible de définir un délai pour l’alarme de tension.
    • Température

  3. Cliquez sur Appliquer pour confirmer les modifications.

    NOTE: Une nouvelle procédure de connexion peut être nécessaire pour que la mise à jour soit prise en compte.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.