0000509775_02_fr

Fixer les modules EcoStruxure Battery Management System

Pour fixer les modules EcoStruxure Battery Management System sur les batteries :
  1. Retirez le film adhésif des bandes de fixation. Chaque module comporte deux bandes.
  2. Positionnez le module à l’emplacement correct.
  3. Appuyez sur le module et maintenez une pression légère pendant 5 à 10 secondes.
  4. Vérifiez que le module est correctement fixé sur la batterie.
  5. Raccordez la fiche du câble de mesure au socle du module.
    NOTE: Le câble de mesure est équipé d’une protection mécanique contre les inversions de polarité accidentelles.

Exemple d'installation d'une solution EcoStruxure Battery Management System

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.