0000509775_02_fr

Longueur du câble de bus et détails de câblage

IMPORTANT: La distance maximale entre le dernier module ou appareil et le gestionnaire web est toujours de 60 m (196 pi.), (C) + (E), (C) + (D) + (E) ou (C) + ((D) * 2) + (E), selon le nombre de répartiteurs. L’utilisation d’un répartiteur n’augmente pas la distance maximale.
NOTE: Si la distance maximale doit être accrue, un répéteur peut l’augmenter jusqu’à 100 m. Un répéteur peut augmenter la distance entre, par exemple, le gestionnaire web et un répartiteur. Les distances maximales sont ensuite calculées à partir du répéteur et non du gestionnaire web.
Indication Description Longueur maxi.
(A) (Option) Câble reliant le gestionnaire web à tout capteur externe connecté à COM2. 15 m (49 pi.)
(B) Câble d'alimentation. Utilisez toujours une source d'alimentation stabilisée. L'alimentation standard fournit 12 V / 2 A CC ; si plus de 300 modules sont connectés, une alimentation 12 V / 3 A CC est utilisée à la place.
(C) Longueur maximale de câble entre le gestionnaire web et les répartiteurs. 10 m (32 pi.)
(D) Longueur maximale de câble entre les répartiteurs.* 2 m (6,5 pi.)
(E) Longueur maximale de câble entre le répartiteur et le dernier module de la ligne. 50 m (164 pi.)
(F) Longueur de câble entre les modules d'une ligne. Les valeurs de (C), (D) et (E) sont calculées pour 40 cm (16 po.). La longueur maximale dépend du nombre de modules et de câbles utilisés entre le gestionnaire web et les répartiteurs. 40 cm (16 po.)
(G) Le nombre maximum de modules est de 512.
(H) Distance maximale entre le gestionnaire web et le dernier capteur de courant. 10 m (32 pi.)
(I) Distance maximale entre les contacts secs et le dernier GX_R_AUX. 50 m (164 pi.)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.