0000509775_02_fr

Sauvegarde de la configuration

Pour créer une sauvegarde de la configuration actuelle du gestionnaire web, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez System > Backup.

  2. Dans la section Sauvegarder la Configuration, cliquez sur Sauvegarde.

  3. Entrez les identifiants utilisateur à l’invite. Le téléchargement démarre dans le navigateur.

NOTE: Faites attention en renommant la sauvegarde. Il n'est pas possible de restaurer la configuration à partir d'un fichier de sauvegarde dont le nom est incorrect.
Le fichier zip téléchargé présente le format de nom backup-XXXX.tar.gz. Si vous devez renommer le fichier de sauvegarde, ne modifiez que la section XXXX. Le nom du fichier de sauvegarde doit commencer par backup- et se terminer par .tar.gz. N’utilisez pas d’espaces ni de caractères spéciaux dans le nom du fichier de sauvegarde.
IMPORTANT: Ne modifiez rien dans le fichier de sauvegarde. Si le fichier sauvegarde est modifié, il ne sera pas possible de restaurer la configuration.

Pour charger une sauvegarde dans le gestionnaire web connecté :

  1. Sélectionnez System > Backup.

  2. Dans la section Configuration file, faites glisser le fichier de sauvegarde vers le cadre ou cliquez pour le sélectionner.

  3. Ne cochez pas la case Restore network settings si vous souhaitez conserver les paramètres IP actuels. Ne cochez cette case que si vous souhaitez utiliser les paramètres IP du fichier de sauvegarde.

  4. Cliquez sur Démarrer pour lancer le processus de restauration de la sauvegarde de configuration.

  5. Vous serez automatiquement déconnecté. Entrez à nouveau les identifiants utilisateur pour vous connecter.

  6. Vérifiez que la configuration a été restaurée correctement.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.