0000509775_02_fr

Ajout de capteurs et d’appareils

Vous devez ajouter les capteurs ou autres appareils utilisés dans la solution EcoStruxure Battery Management System avant de pouvoir les configurer à partir de l'interface web.

Pour ajouter un capteur ou un appareil :

  1. Vérifiez que le capteur ou l’appareil est correctement connecté au gestionnaire web, soit au port COM2, soit à un port de bus de batterie (COM3) via le bus BACS. Cela dépend du type de capteur ou d’appareil et du câble requis.

  2. Si plusieurs capteurs de courant ou appareils GX_R_AUX sont connectés au même gestionnaire web, vérifiez qu’ils ont des adresses uniques configurées avec les interrupteurs DIP.

  3. Sélectionnez Appareils > Configuration.

  4. Sous COM2 ou COM3, utilisez le(s) menu(s) déroulant(s) pour sélectionner le capteur ou l’appareil connecté.
  5. Cliquez sur Appliquer pour ajouter le capteur ou l’appareil.

  6. Un nouveau menu ou sous-menu de configuration est ajouté sous Appareils est ajouté pour ce capteur ou cet appareil. Ce nouveau menu permet de configurer le capteur ou l’appareil selon les besoins.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.