0000509775_02_fr

Installer l'interface de bus (GX_R_AUX)

Le GX_R_AUX est connecté au bus BACS à l’aide d’un câble de bus BACS. Il peut être connecté en divers emplacements du bus BACS utilisant le port COM3 du gestionnaire web, par exemple à un capteur de courant, un répartiteur, un répéteur ou un module.

Si plusieurs dispositifs GX_R_AUX sont utilisés, configurez une adresse unique à l’aide des interrupteurs DIP sur chaque GX_R_AUX connecté au même gestionnaire web.

NOTE: La longueur maximale du câble de bus dépend de l’endroit où il est connecté. Pour plus d’informations, voir Longueur du câble de bus et détails de câblage.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.