0000509775_02_fr

Installer le gestionnaire de capteurs et des capteurs supplémentaires

Si davantage de capteurs sont nécessaires, un gestionnaire de capteurs peut être utilisé à la place du capteur de température et d’humidité autonome.

Connecter le gestionnaire de capteurs

Le gestionnaire de capteurs doit être connecté directement au port COM2 du gestionnaire web à l’aide du câble mini-DIN-8/DB-9 fourni. La longueur maximale de câble pour les connexions au port COM2 est de 15 m.

NOTE: Il n’y a qu’un seul port COM2 ; un seul gestionnaire de capteurs peut donc être connecté à un gestionnaire web.

Connecter des capteurs et appareils supplémentaires

Des capteurs supplémentaires peuvent être connectés au gestionnaire de capteurs à l’aide de câbles RJ12.

Chaque port du gestionnaire de capteurs fournit deux canaux d’entrée analogique, un canal d’entrée numérique et un canal de sortie numérique. Le nombre de capteurs ou d’appareils pouvant être connectés à un port dépend des types de capteurs et d’appareils. Différents capteurs et appareils nécessitent des canaux différents.

NOTE: Le capteur de présence d’hydrogène requiert deux ports (2 canaux d’entrée numérique).

Capteur / Appareil

Canal requis

Capteur de température

1 canal d’entrée analogique

Capteur de température et d’humidité

2 canaux d’entrée analogique

Capteur de courant

1 canal d’entrée analogique

Capteur de présence d’hydrogène

2 canaux d’entrée numérique

Avertisseur sonore

1 canal d’entrée numérique

Avertisseur lumineux

1 canal d’entrée numérique

Exemple de connexion de capteur à un port de gestionnaire de capteur

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.