0000509775_02_fr

Installer un capteur de température et d’humidité autonome

Un capteur de température et d’humidité autonome doit être connecté directement au port COM2 du gestionnaire web à l’aide du câble mini-DIN-8/DB-9 fourni. La longueur maximale de câble pour les connexions au port COM2 est de 15 m.

NOTE: Il n’y a qu’un seul port COM2 ; un seul capteur de température et d’humidité autonome peut donc être connecté à un gestionnaire web.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.