0000509775_02_fr

Installer les câbles de mesure des batteries

ATTENTION
MESURES INEXACTES
Veillez à serrer les vis bornes au couple indiqué pour votre batterie.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
AVIS
Connectez toujours le câble de mesure au pôle correct, le câble rouge au pôle positif et le câble noir au pôle négatif. Si vous inversez le raccordement, vous risquez d’endommager le fusible intégré.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Suivez la procédure de raccordement du câble de mesure approprié pour votre type de batterie :

NOTE: Reportez-vous aux instructions de connexion des fabricants de batteries pour les mesures de résistance/impédance.

Batteries 4 V – 16 V Batteries 1,2 V – 2 V à 2 pôles Batteries 1,2 V – 2 V à 4 pôles ou plus
Câble de mesure BC5xx Câble de mesure BC4Bxx
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.